This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:分裂终端

Guru**** 2450480 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/872740/iso1050-split-termination

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件: ISO1042

大家好、

以下是一些有关 ISO1050的问题、需要您的帮助:

在如下所示的分裂终端下、我们如何获得 Rterm/2 =的值? ,csplit =?

2、如果多个 ISO1050 CANH 和 CANL 按如下方式连接在一起、那么每个 ISO10502是否连接到端接电阻器和电容器(如果使用分裂端接方法)?

此外、端接电阻器的电阻和电容是否会受到与 ISO1050 CANH & CANL 总线并联的 CAN 数量的影响?

谢谢、此致、

Jamie