This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:类型2的灌电流规格

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/872408/iso1212-sink-current-specification-for-type-2

器件型号:ISO1212

您好!

对于2类案例、我对 ISO1212有疑问。
认为2类要求导通状态的最小灌电流为6mA。
TI 建议在2类应用中使用2K 欧姆(1%)的 R_sense。
但从数据表<VSENSE<36V. 中可以看出、当 V3V2导通时、2KOhm R_SENSE 的灌电流最小规格为5.5mA
我觉得它不符合2类要求。 此规范对于2类是否没有问题?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用200欧姆的 Rsense 值将实现6mA 或更大的典型灌电流。 如果问题是最小电流大于6mA、则使用稍低的值。 数据表在 9.2.1.2.1节中对此进行了说明

    "在2类 Ω 下、建议 RSENSE 的电阻值为200 μ A、电流限制为6mA (典型值)。 在每种情况下、可以根据对更高电流限制或组件可用性的需求选择(稍微)更低的 RSENSE 值。"

    尊敬的、

    卢卡斯