请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1212 您好!
对于2类案例、我对 ISO1212有疑问。
认为2类要求导通状态的最小灌电流为6mA。
TI 建议在2类应用中使用2K 欧姆(1%)的 R_sense。
但从数据表<VSENSE<36V. 中可以看出、当 V3V2导通时、2KOhm R_SENSE 的灌电流最小规格为5.5mA
我觉得它不符合2类要求。 此规范对于2类是否没有问题?
此致、
OBA