This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:ISO77xx DW 的波焊 Immersion

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/872175/iso7742-wave-soldering-immersion-of-iso77xx-dw

器件型号:ISO7742

大家好、团队、  

我想知道 DW 和 DWV 封装是否浸在波焊中?  

我找到了以下适用于 SOIC 封装的文档:  

谢谢!  
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了这一点、因此只要它在 MSL 兼容温度范围内、它就应该是完全正确的?  

    https://e2e.ti.com/support/isolation/f/1013/t/748910?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=wave%252525252525252520solder%252525252525252520immersion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mat1980、

    感谢您发帖到 E2E! 我们不为数字隔离器指定波形焊接参数、但正如前面的主题中所述、ISO774x 在260dC 的峰值温度额定值内应该可以这样做。 波焊的主要问题是用于将 IC 固定到 PCB 的粘合剂:请确保 粘合剂或胶带在焊接过程中不会熔化或退化。

    如果需要、我将联系我们的封装团队进行确认和跟进。


    最棒的
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mat1980、

    由于工艺流程因客户而异、因此请鼓励后续处理、以评估进行波焊后的器件和电路板性能。 TI 的器 件通常可以承受 MSL 和峰值温度热应力限制(本文档第4节中的具体细节)内的波焊、但不能保证这一点。 如上所述、在波焊过程中、某些粘合剂可能无法可靠地将器件固定到 PCB 上。

    这些要点通常不是问题、而是我们的客户需要注意的问题。


    谢谢、
    Manuel Chavez