This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3088:RS 485中继器设计在115200波特率下不工作。

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/872005/iso3088-rs-485-repeater-design-not-working-at-115200-baud-rate

器件型号:ISO3088

尊敬的先生:

  我使用的是德州仪器的一个参考设计、用于使用 ISO 3082收发器的 RS485中继器半双工。 此电路专为高达200kbps 的数据速率而设计。 我正在研究用于1.5 Mbps (115200波特率)更高速度的中继器设计。 为此、我已将 ISO 3082收发器替换为更高数据速率 的 ISO 3088收发器。 在这种情况下、电路无法使用 与 ISO 3082相同的组件参数。 对于高速、我认为需要更改施密特触发器的开关组件。 但确切地说、我根本不清楚哪些值。 由于在我的情况下未达到开关精度、我也无法从第一个收发器获取输出。

 请提供有关开关电路及其组件值的详细信息、以便在现有设计中与 ISO 3088转接接收器而非 ISO 3082转接接收器完全匹配。 其链接为 

请提供指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、您好!

    感谢您再次与我们联系。 我记得您之前创建了一个标题类似的帖子(链接如下)、我们能否继续讨论同一帖子、以便在一个位置完成讨论或调试?

    请注意、RS-485中继器设计非常复杂、仅通过将低速设备替换为高速设备、可能无法获得所需的数据速率、电路中的其他组件也可能需要相应地进行调整。

    您所附的原理图是参考设计原理图、您可以在另一篇 E2E 帖子中分享您的原理图吗? 即使是被忽视的小东西也可能会导致问题、因此我建议查看您的原理图。 分享原理图后、Lucas 或我们其中一位将对其进行研究并进行相应的评论。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao