This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763-Q1:ISO7763-Q1能否连接2个不同的电压电平?

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7763-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/870730/iso7763-q1-can-iso7763-q1-connects-2-different-level-of-voltages

器件型号:ISO7763-Q1

大家好、

如标题所示  、ISO7763-Q1能否连接不同 电压电平?

例如: VCC1=5V;VCC2 =3.3V 。

BR
Kane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、两个隔离侧完全独立。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kane、

    由于两个器件内部的二极管彼此完全隔离并具有各自的本地 GND 基准、因此两个电源轨电压可以相互独立。 VCC1 = 5V、VCC2 = 3.3V 是有效用例。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao