This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7821:关于 GND 引脚

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/870419/isow7821-about-gnd-pins

器件型号:ISOW7821

您好、支持团队、

我们的客户询问了有关 ISOW7821的问题。

ISOW7821的初级侧和次级侧各有两个 GND 引脚。
 GND1:引脚2和8
 GND2:引脚15和9

是否可以使用引脚8和9而不分别将它们连接到 GND1和 GND2?
如果不是、您有什么顾虑?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、支持团队、

    查看 ISOW7821数据表第31页的"12.1布局指南"、其中介绍了应连接两个 GND 引脚以实现热耗散。
    我知道、如果引脚8和9未连接、则存在发热问题。

    是否存在任何其他有关电气特性的问题?

    此致、
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tachibana-San、

    感谢您了解有关布局指南的 ISOW7821数据表。 各自侧的两个 GND 引脚在内部相互连接、因此对于正常运行、您不应看到任何问题。

    我们建议它们在外部相互连接或连接到单个大型 GND 层。 正如您在数据表中看到的、它确实为功率耗散提供了良好的散热路径。 这还有助于最大限度地减小两点之间的任何 GND 电势差、尤其是在 PCB 布局不是最佳时。 这一点很重要、可以提高解决方案的整体 EMC 性能。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao-San、

    感谢您的评论。

    正如您告诉我的、我们建议客户连接并使用每两个 GND。

    客户的 PCB 布局似乎不好。
    在客户之前的评估中、引脚8和9的未使用清除了 EMC 级别。
    因此客户希望这样做。

    此致、
    M. Tachibana