请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1212 大家好、团队、
我是否可以澄清 IEC 61131-2 2类的 ISO1212行为?
根据数据表中的9.2.1.2详细设计过程、可以获得 VIH 和 VIL。
当器件输入从24V 降至 VIL 9.18V 时、器件将关断。 但在2类输入电压和输入电流曲线中、电流限制为~6mA、输入电压11V 至5V 处于转换区域。 ISO1212的测试报告是否符合 IEC 61131-2 2类规范?
谢谢你。
此致、
丁