This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:符合 IEC 61131-2 2类标准

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/870463/iso1212-to-meet-iec-61131-2-type-2

器件型号:ISO1212

大家好、团队、

我是否可以澄清 IEC 61131-2 2类的 ISO1212行为?

 根据数据表中的9.2.1.2详细设计过程、可以获得 VIH 和 VIL。  

当器件输入从24V 降至 VIL 9.18V 时、器件将关断。 但在2类输入电压和输入电流曲线中、电流限制为~6mA、输入电压11V 至5V 处于转换区域。 ISO1212的测试报告是否符合 IEC 61131-2 2类规范?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ting、

    "转换区域"实现了一些迟滞、有助于防止噪声导致意外的逻辑高电平或低电平。 我链接了一个类似的主题、其中包含有关此主题的讨论。

    我没有立即可用的测试报告。 请给我一些时间来看看是否有报告。  

    尊敬的、

    卢卡斯