This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 24 VDC 电源输出电缆的浪涌保护

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS3300, TVS2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/869567/surge-protection-for-24-vdc-power-output-cable

主题中讨论的其他器件:TVS3300TVS2700

您好!

我正在设计一个系统、该系统需要主模块通过一根60米长的单根双绞线(电源和接地)电缆为位于另一栋建筑物中的远程模块提供24 VDC (3安培)电流。  主模块中的电源电流限制为3安培、因此这是一个功率受限的应用。  但是、电缆必须在外部布线。  用于供电的电缆将与 Modbus 电缆捆绑在一起。  系统必须符合 标准 A 或 B 中的标准 IEC/EN 61000-4-5。我的问题如下:

1.  此应用是否需要使用具有2欧姆源电阻的组合波发生器对系统进行测试?  如果不是、测试所用的源电阻是多少?  我提出这一要求是因为选择保护器件时、测试所用的电平和源电阻会对其产生很大影响。  也许我错过了相关章节、但我发现 IEC/EN 61000-4-5不清楚:

i.  这应该被视为与低功耗电源的直接连接,部分原因是电缆走出去,在这种情况下,测试需要2欧姆的电源电阻;或者

二、 它是电源与接地之间的低功耗源的连接,在这种情况下,源电阻为12欧姆;或

三、它是到数据电缆的连接(显然不是数据、但许多工业信号电路在24伏时需要3安电流)、在这种情况下、电阻将是42欧姆。

2.  屏蔽电源线是否有好处,屏蔽屏蔽屏蔽屏蔽屏蔽两端连接到外壳? 如果是、这是否会导致接地回路与保护性接地?

3.  是否有适用于此应用的参考设计?

4.  我会使用哪些设备来提供足够的保护?  TVS3300系列或 TVS2700系列可以处理上述情况1.iii (IPP 大约为24安培)、但在较低的源极电阻下、IPP 的值变得非常大、非常快、在4kV 时高达2kA、具有2欧姆的源极电阻。

是否有人可以提供一些清晰的信息和/或帮助?

谢谢、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您会被归入42类、因为它们只能通过电容耦合方式浪涌到您的电缆中。

    对于您想要通过的级别、您需要提供足够的保护。 我们的器件可以在42欧姆时提供1kV 浪涌、但如果您需要更多、则需要查看典型的 TVS 器件或压敏电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    感谢您的及时响应。  我们不胜感激。  

    我很高兴听到你的回答。  这就是我的想法(42欧姆方案是正确的)、但这并不意味着测试实验室会同意我的观点。  所以我想我会问论坛上的各位。

    这解决了我的问题。  现在、我将按绿色按钮。

    此致、谢谢您、

    Peter