Other Parts Discussed in Thread: ISO7762, ISO7731
主题中讨论的其他器件: ISO7731
您好,
我们使用 ISO7762F 来隔离 RS485通信。 请参考原理图,我们在 USB 转 RS485收发器上遇到 CRC 错误,我们 非常仔细地观察了波形,发现只有第九个字节的接收数据包 损坏,该字节上的任何数据都读作"00"。 我们还抽头了 MCU 数据,当收发器未使用 MBPOL 进行轮询时,隔离器前后的所有数据 TX 和 Rx 都被正确读取。 但是、当我们使用 MBPOLL 开始轮询时、CRC 错误仍然存在。
我们已经厌倦了将 USB 更改为 RS485收发器、但 CRC 错误仍然保持不变。 如果需要、我们可以共享光绘文件。
请帮我完成同样的操作。
高拉夫