This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:ISO3082将在以下电路中发生灼伤事故。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/782866/iso3082-the-iso3082-will-burn-accident-in-the-following-circuit

器件型号:ISO3082

请检查 ISO3082的外设电路配置。  ISO3082将在以下电路中发生灼伤事故。

帮我找出错误。

非常感谢。

陈凯文

2019.03.15

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    对于 U10和 U11、GND2需要相同。 该原理图显示 GND2在突出显示区域中有所不同。 此外、RS485A 和 RS485B 似乎通过突出显示的二极管短接在一起。 这些二极管的用途是什么?

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    我们的客户确认两个 GND 连接在一起。  BAV99的电路按如下方式连接。

    请帮助我们再次检查电路原理、以确认是否存在任何问题。

    非常感谢。

    陈凯文

    2019.03.25

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

     ISO3082在上电后是否立即变热? 是两个 IC 都变热了吗? 是否有某种事件导致 ISO3082像浪涌测试一样热? 您可以提供有关问题相关情况的任何详细信息将对我大有帮助。

     尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、

    通常情况下、ISO3082芯片不会出现故障。 ISO3082的烧毁是用户使用它时出现的问题。 它是否已加热很长时间、或者是否是由某种电压冲击引起的、这是不确定的。 目前、故障问题复发的可能性相对较低、很难捕捉故障现象。

    在上面的电路中、如果 Z20被损坏、是否有可能损坏 ISO3082芯片?

    陈凯文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    客户是否尝试移除 Z20? 如果 Z20发生故障、则很可能是短路故障。 这将导致总线线路相互短路。  

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    遗憾的是、我必须很快关闭该主题、但如果问题尚未解决、请随时打开新主题。 是否有客户关于删除 Z20的任何反馈?

    尊敬的、
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    遗憾的是、由于内部时间限制、我必须关闭线程。 如果此问题未得到解决、请随意启动新主题。

    尊敬的、
    卢卡斯