This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501-Q1:该器件适合的变压器是什么

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/786801/sn6501-q1-what-would-be-a-suitable-transformer-for-the-device

器件型号:SN6501-Q1

尊敬的团队:

我的客户询问了 SN6501-Q1的合适变压器的相关信息?

Würth 在日本、Elektronik 似乎不想为汽车客户销售产品。

是否有任何替代变压器? 如果是、会是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuki、

    我们客户需要的 Vin 和 Vout 是什么? 尽管 Wurth 确实制造 Q200变压器、但我们的客户也可以使用 Coilcraft 解决方案 DA2303-AL 和 DA2304-AL。


    谢谢、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!