This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7240M:ISO7240M

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7240M, ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/787066/iso7240m-iso7240m

器件型号:ISO7240M
主题中讨论的其他器件: ISO7740

下午好。 我们有产品 ISO7240MDWR、有以下标记:

OCCE HCT
ISO7240M
G4

请告诉我 TI 产品的生产日期。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vadim、

    感谢您使用 E2E 论坛! 请给我1-2天时间来调查此器件的信息。 如有必要、我可以通过与您的 my.TI 个人资料关联的电子邮件地址与您联系吗?


    尊敬的、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、
    谢谢。 当然、这将非常方便

    此致
    Vadim Utkin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vadim、

    从图像上看、该器件似乎是在2010年12月制造的。 由于这是一个旧器件、TI 建议使用 ISO7740、因为它具有出色的技术和性能。 我可以帮助您调试器件的任何问题吗?


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的 Manuel、感谢您的帮助。 为了正确对待德州仪器公司的生产、您的数据是非常必要的。 这对我们来说已经足够了。 祝 Vadim Utkin 一切顺利。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vadim、

    不用客气! 我们很高兴为您提供帮助。


    感谢您选择 TI 器件、
    Manuel Chavez