This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:ISO1212的寿命可靠性问题

Guru**** 2391935 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/788153/iso1212-question-of-lifetime-reliability-of-iso1212

器件型号:ISO1212

您好、Sirs、

您是否会建议 ISO1212的寿命可靠性可支持多少年? 是否有工业标准(例如工作电压和占空比)来定义测试过程?

非常感谢、此致、

陈耀恩
2019年3月30日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、
    感谢您在 E2E 上提出有关 ISO1212的这些问题。 请允许我在周一咨询我们的标准专家、然后再接您。
    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    我们仍在为您收集这些数据、尤其是 ISO1212数据。 为实现可靠性而进行的测试是行业标准的时间依赖型电介质击穿(TDDB)测试。 您可以从下面链接的文档中阅读有关此测试及其与隔离的关系的更多信息。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Lucas...Wayne Chen 的精心设计