This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式 CAN:可选终端

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/787976/isolated-can-selectable-termination

器件型号:ISO1050

你(们)好。

我想知道 TI 是否有 CAN 隔离收发器、我还可以使用它们在 CAN 接口上施加120欧姆的端接电阻。

例如、在 MCU 中、我可以驱动 GPIO 引脚来控制是否终止总线。


D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    这是一个有趣的主意-但我不知道任何内置了此功能的收发器。 但是、我找到 了一个参考设计。 是否需要具有此功能的隔离式 CAN 系统? 您标记了 ISO1050 -这是一个隔离式收发器、因此我不确定。 我们可以讨论如何实现与隔离式 CAN 网络参考设计类似的系统。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我需要此设计用于隔离式 CAN 总线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    在这种情况下、我认为这样的解决方案是最简单的:  

    我为端接电阻选择了100欧姆、因为 TLP175A 的典型导通电阻为25欧姆。 这是用于工业还是汽车应用? 您需要哪种隔离等级?

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!


    感谢您的设计。 看起来它会达到这个目的!

    Dan