This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/ISO3082:是否可以使用 STM32 USART 的 RTS 信号控制 ISO3082 DE 引脚?

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/788091/linux-iso3082-can-i-use-rts-signal-of-stm32-usart-to-control-the-iso3082-de-pin

器件型号:ISO3082

工具/软件:Linux

在我的设计中、使用 STM32F103 + ISO3082来实现 RS485通信。
USART1_RTS 连接到 ISO3082的 DE 引脚。 有时会发生错误。
我想 DE 时序是错误的。
如何使用首选的 GPIO 或 RTS?控制 DE??
我认为 RTS 专门用于流量控制,但现在出现错误。
等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎使用 E2E! 您能否分享有关该错误的更多详细信息?

    只要 DE 信号范围为0V 至 Vcc1并且在2V 至 Vcc1之间具有高/使能电平、GPIO 就可以与 ISO3082搭配使用。 我们将跟进是否可以使用 RTS、但请在正常工作时间内期待我们的下一次响应。


    感谢您在 E2E 上发帖、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user1565130、

    考虑使用 GPIO 调制半双工通信的方向、如上图所示。 请告诉我这是否有助于解决错误。

    尊敬的、

    卢卡斯