This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:ISO1212数据表的 VIL 和 VIH 规格问题

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/788149/iso1212-question-of-vil-and-vih-specifications-of-iso1212-datasheet

器件型号:ISO1212

您好、Sirs、

我的客户和我对 ISO1212数据表的 VIL 和 VIH 规格有疑问 、需要产品线的帮助。

请参阅数据表第12页、数据表显示、对于输出"高电平"、VIL 是模块输入端的低电平阈值电压(包括 RTHR)、而对于 输出"低电平"、VIH 是模块输入端的高电平阈值电压(包括 RTHR)。 对于 输出"低电平"、VIL 应为模块输入端(包括 RTHR)的低电平阈值电压、VIH 是 模块输入端(包括 RTHR)的高电平阈值电压、对于输出"高电平"、这是否是一个拼写错误?



谢谢、此致、

陈耀恩
2019年3月30日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如表2所示、该器件是反相器件(可能是为了与典型光耦合器兼容)、因此 VIL 是低输入信号的阈值、这会导致高输出信号。