This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042-Q1:ISO1042-Q1与放大器;ISO1042B 是否与 SAE J1939规范兼容

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042-Q1, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/787427/iso1042-q1-does-iso1042-q1-iso1042b-compatible-with-sae-j1939-specification

器件型号:ISO1042-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO1042

您好、Sirs、

如标题所示、ISO1042-Q1和 ISO1042B 是否支持 SAE J1939规范?  


谢谢、此致、

陈耀恩
2019年3月28日


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、
    ISO1042符合 SAE J1939-14标准。 这是您要查找的规格吗?您是否需要不同的 J1939-XX 规格?
    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好、感谢您的建议。 这回答了我的客户的问题... Wayne Chen