This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:是否应在新设计中使用?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/787279/iso1042-should-be-used-in-new-design

器件型号:ISO1042
主题中讨论的其他器件: ISO1050

尊敬的 TI 专家:

我的客户在   其产品中使用了 ISO1050、现在它是 MP。 他们将启动一个具有隔离要求的新项目、他们注意到了一个新器 件 ISO1042。 他们想知道这是不是明星器件、还是应该继续使用 ISO1050。 您能提供一些建议吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    感谢您联系我们、了解 ISO1042。 器件 ISO1402是 TI 的最新一代隔离式 CAN 收发器、性能优于 ISO1050。 以下几点列出了 ISO1042相对于 ISO1050的一些优势。 谢谢。

    1. 支持更高的隔离额定值。
    2. 支持高达5Mbps 的 CAN FD 速度。
    3. 更高的总线故障保护电压。
    4. 更高的共模电压。
    5. 更好的 EMC 性能。
    6. 也可采用与较大封装具有相同隔离等级的较小封装。
    7. 与 ISO1050的37kbps 相比、支持9.2kbps 的更低最小数据速率。



    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Koteshwar:
    非常感谢您的及时支持和详细回答。