This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7720:“ISO7720FDWVR”是否符合 IEC60747-5-5标准?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/787370/iso7720-is-iso7720fdwvr-compliant-with-iec60747-5-5

器件型号:ISO7720

尊敬的团队:  

 TI 的“ISO7720FDWVR”是否 符合 IEC60747-5-5标准?   我们在数据表中看不到它。  这对于整个系统的医疗安全认证至关重要。 谢谢。

此致、  

黄莫莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Molly、

    IEC 60747-5-5是一种组件级标准、仅适用于光电器件、包括光电耦合器、如下所示。 该标准的这一版本于2007年发布、尚未替换为较新版本。 目前、电容隔离器没有类似的组件级 IEC 标准。

    有一个等效的 VDE 标准 VDE 0884-11、其中包含 IEC 60747-5-5的所有要求、还包括用于预测寿命的应力测试。 我们的所有 TI 隔离器均已通过 VDE 0884-11认证。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao