This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7220A:ISO7221AD

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7220A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/787205/iso7220a-iso7221ad

器件型号:ISO7220A

大家好!

我对 TI 器件的可靠性数据有疑问。

我能否获得 ISO7221AD (TI 器件型号)的 FIT 或 MTBF 值

我在网站上尝试过几次、但我找不到可靠性值。

您能解释一下获得价值的任何特殊方式吗?

谢谢

肖恩

(abraxalee@gmail.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    很抱歉、您在 TI 网站上找不到 ISO7220A 的可靠性数据。 TI 网站目前不提供隔离器的可靠性数据、请在下面找到这些数据。 谢谢。

    器件型号: ISO72XX
    MTBF: 2.36E+09
    时基故障 : 0.42.


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!!