This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离芯片的建议

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/787034/recommendation-of-isolation-chip

主题中讨论的其他器件:MAX202

我们正在开发 IVI 机车。 请帮助我们满足以下两项要求:

UART 外部通信隔离芯片、输出高电平为3.3V。 TI MAX202IDR 是否适用? 或者是否有更好的建议?

2. USB 通信的隔离芯片,不需要通信协议。 请推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    1.我建议向收发器产品线咨询有关 UART 和 MAX202的问题。 如果您需要隔离 UART、我建议您使用 ISO774x。

    很遗憾、我们目前没有能够隔离 USB 的器件。

    尊敬的、
    卢卡斯