This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:ISO1540

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/786554/iso1540-iso1540

器件型号:ISO1540

您好、先生、

ISO1540是在我们的客户项目中针对3.3V I2C 功能而设计的。 另一个器件是否与 ISO1504 (3.3V I2C 功能)兼容并支持大于5mm 的爬电距离?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:

    遗憾的是、我们目前没有采用爬电距离大于5mm 的封装的隔离式 I2C 器件。 您知道客户在寻找什么工作电压吗?
    我们还提供了另一种使用数字隔离器支持隔离式 I2C 的方法、这些数字隔离器支持增强型隔离和高达14mm 的爬电距离。 请参阅以下链接、其中介绍了如何使用数字隔离器实现隔离式 I2C 通道。 如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    www.ti.com/lit/an/slyt403a/slyt403a.pdf


    此致、
    Koteshwar Rao