This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760:ISO7760的布局

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/784495/iso7760-layout-for-iso7760

器件型号:ISO7760

尊敬的 Sirs:

我的客户询问了 ISO7760的布局。

他对布局感到不安。

他正在考虑将 ISO 7760置于顶部和底部、以便充分利用该模式。

是否可以在电路板底部放置相同的 ISO 7760?

如果有问题、请告诉我。

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshiki-San、

    感谢您使用 E2E 论坛!

    您能否详细说明客户为什么要将隔离器放置在 电路板的顶部和底部?

    是否要在顶部和底部保持相同的布局?

    此致、

    Manasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manasa-San、

    感谢你的答复。

    您能否详细说明客户为什么要将隔离器放置在   电路板的顶部和底部?

    我的客户希望保护 ISO 7760所需的图形区域。

    然而,我们之所以考虑这一点,是因为我们无法确保必要的空间。

    作为其中之一,他一直在问是否可以同时连接到顶部和底部。

    是否要在顶部和底部保持相同的布局?

    ⇒是

    我的客户被询问是否可以进行这种安排、以确保必要的图案区域。

     

    此致、

    哈塞伯

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yoshiki-San、

    感谢你的答复。

    我对当前问题有几个具体的问题。 如果您能让我们了解这一点、那会更好。

    1.您能否详细说明客户当前面临的布局问题? 它是否与以特定方式放置隔离器有关?
    2.客户是否会为应用使用2个隔离器-一个安装在电路板顶部、另一个安装在电路板底部?
    3.按图案区域划分,您是指布局区域还是器件下方未用于保持隔离的区域?

    谢谢!
    此致、
    Manasa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manasa-San、

    感谢你的答复。

    1.您能否详细说明客户当前面临的布局问题? 它是否与以特定方式放置隔离器有关?

    ⇒他设计了一个使用大约30 ISO7760的电路。
    最初、我想到的是底部表面的接线信号图案等。
    但是、他从数据表中了解到图31。 布局示例原理图:不应将任何布线或焊盘直接放置在 IC 下方。
    这就是他在布局方面遇到困难的原因。

    2.客户是否会为应用使用2个隔离器

    ⇒他设计了一个使用大约30 ISO7760的电路。

    -一个安装在板顶部、另一个安装在板底部?

    ⇒是。
    他正在考虑合并布局以保护布局空间。

    3.按图案区域划分,您是指布局区域还是器件下方未用于保持隔离的区域?

    ⇒这是一个布局区域。
    他正在考虑如何将 ISO 7760放置在该位置、因为电路板尺寸是固定的。
    他认为一种方法是将其安装在板的顶部、另一种安装在板的底部。
    他问这是否是一个问题。

    请告诉我。

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yoshiki-San、

    感谢你的答复。

    如果隔离器左侧的其余器件(安装在电路板的顶部和底部)共享同一接地(例如 GND1)、则将隔离器放置在电路板的顶部和底部不会造成问题 而隔离器右侧的器件(安装在电路板的顶部和底部)共享相同的接地(例如 GND2)(该接地与左侧接地 GND1隔离)。

    请告诉我们这是否能解答您的问题。

    此致、
    Manasa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manasa-San、

    感谢你的答复。

    我理解您的意见。

    我将向客户解释这些内容。

    此致、

    哈塞伯