This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:您有器件吗?

Guru**** 2521270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/785868/sn6505a-do-you-have-a-device

器件型号:SN6505A

您好!

您是否有类似 LTC3439的器件、即 SN6505、其频率可由 CR 更改?

我在 TI 网站上未找到此类器件。

如果您知道、请告诉我。

提前感谢您。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takumi、

    SN6505是与 LT3439类似的最近器件。
    SN6505的开关频率无法通过外部 R 和 C 组件进行调节、而器件具有外部时钟输入引脚、您可以在该引脚上应用所需的时钟频率并提供宽频率范围支持。

    如果客户对使用 SN6505有任何疑问、请务必告知我们。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar-San、您好!

    感谢您的回复!

    我明白了。

    此致、