This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760:故障期间的输出状态

Guru**** 2894770 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/785971/iso7760-output-status-during-fault

器件型号:ISO7760

当 ISO7760的 VCC1在系统运行期间因故障事件而断开连接时、ISO7760的输出状态如何?

Regadrs、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    当 ISO7760的 VCC1因任何原因未加电时、另一侧的所有输出都将进入默认/失效防护状态。 ISO7760数据表的表2中也对此进行了说明、该表在第25页的第8.4节下列为功能表(如下所示)。 谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao