This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7821:按顺序检查隔离器

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821, ISOW7841, ISO7821, TPS54040, ISOW7843, ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/784035/isow7821-check-the-isolator-in-sequence

器件型号:ISOW7821
主题中讨论的其他器件: ISOW7841ISO7821TPS54040ISOW7843ISOW7842

大家好、

我们需要按顺序检查隔离器。 我们提供两个版本的原理图供您检查。 原理图结构设计为波纹管。 电源由两个选项提供:1. RS485 2. 直流插孔 电源设计将按顺序受到隔离器的影响。

版本1:

结构:MCUe2e.ti.com/.../20190307_5F00_LUNA2_5F00_VERSION1.pdfe2e.ti.com/.../20190312_5F00_luna2_5F00_version2.pdfe2e.ti.com/.../20190312_5F00_luna2_5F00_version2.pdfe2e.ti.com/.../20190307_5F00_LUNA2_5F00_VERSION1.pdf->RS485收发器->隔离器-> RS485连接器

隔离器由 RS485供电

 

版本2:

结构:MCU->Isolator->RS485收发器->RS485连接器

隔离器由直流/直流 IC (3.3V)供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    感谢您对器件 ISOW7821的关注。

    我已经介绍了原理图、版本1和版本2。

    在版本1中、我看到 RS-485总线 A/B 通过 ISOW7821的 CMOS 通道 ChannelA/ChannelB。 请注意、RS-485总线电压电平与 CMOS 数字 I/O 不兼容。 这主要是使用 RS-485收发器 ST3485EIDT 的原因。 ST3485EIDT 将 CMOS/TTL 数字 I/O 从 MCU/MPU 转换为 RS-485电压电平。

    版本2是使用 ISOW7821的正确方法、其中 WSL309S 的数字 I/O 连接到 ISOW7821的数字 I/O。 然后、隔离侧的数字 I/O 被连接至 RS-485收发器 ST3485EIDT、此收发器将数字 I/O 转换为与 RS-485兼容的电压电平。

    我注意到、WSL309S 的 TX 和 RX 信号在连接到 ST3485EIDT 之前通过 ISOW7821进行隔离、而 WSL309S 的 UART2_DE 引脚在没有任何隔离的情况下直接连接到 ST3485EIDT。 我认为这也需要进行隔离、以便将 RS-485总线与 WSL309S 隔离。 您可以使用 ISOW7841代替 ISOW7821来支持更高的数字 I/O 通道。

    此外、您还提到了 RS-485总线提供的电源。 请务必让我们详细了解您的应用以及 RS-485电源来自何处。 谢谢。

    P.S.:我已经编辑过您的帖子、以指明之前编写为 ISO7821的正确器件型号 ISOW7821。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../20190312_5F00_LUNA2_5F00_VERSION2_5F00_power.pdf

    您好、 Koteshwar、

    感谢您的详细解释。 我们的器件(RS485)连接到太阳能系统。 太阳能系统可以通过 USB 或 RS485连接器供电、这正是我们使用直流插孔或 RS485连接器为器件供电的原因。

    对于电源电路设计、直流插孔和 RS485电压的输入通过 TPS54040ADRCR 转换为3.3V。 我们希望直流插孔和 RS485电压可以在5V 至30V 的电压下工作、因此我们选择 TPS54040ADRCR。 隔离器的初级侧由 TPS54040ADRCR 提供3.3V 电源。 次级侧(viso)为其他 IC 供电。 如果您有任何建议、请告诉我。 谢谢

    B.R.

    Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Barry、

    感谢您的输入和分享 TPS54040原理图、很高兴知道您确实在 RS-485侧提供了电源。

    请不要忘记将 UART2_DE 引脚从 WSL309S 隔离到 ST3485EIDT。 正如我之前提到的、您也可以使用4通道版本 ISOW7841来隔离 UART2_DE。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢您的提醒。 我已根据您的建议修改了原理图。 MCU 的引脚 UART2_DE (WSL309S)连接到 OUTB、而 INB 连接到 RE/DE。 但收发器的 RE/DE 是输入引脚。 OUTB 应连接到 RE/DE、反之亦然。 IC 可能没有足够的引脚用于此设计、因为只有1个通道与其他3个通道按信号方向(4通道单向)不同。

    我已检查您的 TI ISOW7841在线原理图。 隔离器的初级侧(VIN)由3.3V 或5V 电源供电、次级侧(viso)为 RS485收发器提供3.3V 电源。

    您对此问题有什么建议吗? 非常感谢

    e2e.ti.com/.../20190321-_5F00_-Page2-WSL309S.pdfe2e.ti.com/.../tidrq99.pdf

    B.R.

    Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Barry、

    感谢您尝试为 UART2_DE 引脚实现隔离。 ISOW784x 可提供各种输入/输出通道配置。 通常、ISOW 的主要部分连接到 MCU、而次级部分连接到 RS-485收发器、因为这种用例 ISOW7841将提供正确的通道选项。

    由于您的应用在 RS-485收发器上具有 ISOW 的主要特性、而在 MCU 上具有 ISOW7842或 ISOW7843作为辅助特性、因此适合您的应用使用的器件是 ISOW7842或 ISOW7843。 有关这些器件的通道方向的更多信息、请查看数据表。 这两款器件中的任何一款都应能满足您的要求。 谢谢你。


    此致、
    Koteshwar Rao