This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742-Q1:适用于汽车项目的隔离式 RS232、RS485 CAN 收发器

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/784526/iso7742-q1-isolated-rs232-rs485-can-transceivers-for-automotive-project

器件型号:ISO7742-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO1042ISO1410

大家好、

我正在搜索符合 AEC 标准的 RS232、RS485和具有电隔离功能的 CAN 收发器 IC、以了解我们最新的项目。 您能否建议 TI 提供的任何器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akhil、

    如果您正在寻找隔离式 RS-232、RS-485和 CAN 收发器的单芯片解决方案、可以使用以下器件。

    采用 WB SOIC-16和 WB SOIC-8封装的 CAN -> ISO1042均符合汽车标准。
    2. RS-485 -> ISO1410/12、您可以根据需要半双工或全双工隔离式 RS-485器件而选择这两种器件中的一种、这些器件不符合汽车标准。
    3. RS-232 ->我们没有适用于隔离式 RS-232的单芯片解决方案。

    如果双芯片解决方案也适用于您的应用、则您可以使用以下器件。

    1. CAN -> ISO77xx-Q1 + CAN 收发器(www.ti.com/.../overview.html)
    2. RS-485 -> ISO77xx-Q1 + RS-485收发器(www.ti.com/.../overview.html)
    3. RS-232 -> ISO77xx-Q1 + RS-232收发器(www.ti.com/.../overview.html)

    希望这有助于您针对自己的要求提供器件建议。 如果您有任何疑问、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao