This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7220A-Q1:如何隔离正负电压?

Guru**** 2586515 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7220A-Q1, ISO7720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/779073/iso7220a-q1-how-to-isolate-the-positive-and-negetive-voltage

器件型号:ISO7220A-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO7720

你(们)好

  在我的设计中,我想使用 ISO7220隔离正负信号, 信号被发送到正电压域中的 MCU。  功能是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁好、

    只要在 ISO7220A-Q1的每一侧保持信号和 GND 对、此应用就正确、如下图所示。



    微控制器的3.3V 电源也可用于为隔离器的输出侧供电。 输入侧必须由以输入侧接地 GND2为基准的3V - 5.5V 电源供电。 是否为该引脚提供电源?


    感谢您发帖到 E2E!
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manuel、
    非常感谢!
    是的,GND2可在输入侧使用。 我很清楚这一点,但我发现还有另一个问题:感应电压域中的电池充电块无法工作,我需要解决它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    梁好、

    电池充电模块有什么问题? 它是否已通电? 如果有专门的团队帮助我们处理该特定器件、则器件型号将非常有用。

    关于之前的讨论、我应该提到 ISO7220A-Q1是一款非常旧的器件。 请考虑使用更新、功能更强大的 ISO7720进行设计。 这两款器件引脚对引脚兼容、ISO7720具有更高的隔离额定值。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我将在正常数字隔离中使用 ISO7720。 在本演示中,我想设计两个电池充电器板, 两个电路板串联在一起,为了产生感应电压,我不能使用输入感应电源为第二个电路板充电,而是在充电时使用开关拆分两个电路板,并在工作时连接。 但这种方法对于电池电压检测电路而言将很困难,因为在充电时,我可以使用无源平衡 IC 来检测电池电压,但在放电时,平衡 IC 具有一些具有感性的常见电压输入,我认为它不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    梁好、

    我知道您希望使用两个电池充电器板进行设计、这两个板在不同的工作时间/模式下进行连接。 您可以在方框图中展示这一点吗? 我可能需要联系电源管理团队的工程师来提供帮助。


    谢谢、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    梁好、

    电池充电器板现在是否正常工作? 正在使用哪些器件? 我将等待您的答复。


    谢谢、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁好、

    此主题在过去几周内处于空闲状态、将关闭。 请随意使用此窗口右上角的红色和黄色按钮发布新问题或后续问题。


    感谢您发帖到 E2E!

    最棒的
    Manuel Chavez