This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:ISO1410是否有任何电源序列?

Guru**** 2555750 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/782203/iso1410-is-there-any-power-sequence-for-iso1410

器件型号:ISO1410

大家好、团队成员。

这是 Masa。

客户询问我的问题如下所示。

ISO1410是否有任何电源序列(加电时间、断电时间)

2.客户是否需要关注 IC 从断电到通电的任何问题?

(客户可以 在断电后立即使 IC 通电吗?

我问的原因是...

此应用是"瓦特计"。

终端客户有时需要通过断电来自行加电来测试我们的 IC。

因此、客户担心我们的 IC 工作正常、即使在断电后没有时间上电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    Vcc1和 Vcc2电源是独立的、它们之间没有特定的电源定序要求。

    2.客户可以在关闭电源后立即打开设备。此问题不会出现。

    Vcc1/Vcc2在加电和断电时期望的斜坡速率是多少?

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lucas-San。

    感谢您的支持。
    一旦我知道了这个比率、我就会告诉你。