This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7140CC:ISO 7140 VCC2电源是否可以强制增加至8V?

Guru**** 2504695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/782068/iso7140cc-can-the-iso-7140-vcc2-power-supply-be-forced-to-increase-to-8v

器件型号:ISO7140CC

上图显示了 ISO7140数字隔离器的建议运行条件、其中 VCC2为2.7V~5.5V。

由于我的电路设计错误、现在 VCC2电源电压高达8V、芯片能否支持8V 电源并正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,zoujiangyilang,

    感谢您使用 E2E 论坛!

    正如您正确指出的、高达8V 的 VCC2违反了器件的建议运行条件。 数据表(第6.1节)中的绝对最大额定值表中列出了可能对器件造成永久损坏的最大应力。

    8V 电源电压也违反了绝对最大额定值。 超过6V 的电源电压可能会对器件造成永久损坏、并且器件可靠性可能受到影响。

    请从数据表中找到随附的代码段、以供您参考。

    我希望这能回答你的问题。

    此致、

    Manasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。