This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7761:"提到&quot 的数据表中的 Icc1和 ICC2是否适用于 ISO7761的所有通道?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/781308/iso7761-icc1-and-icc2-in-datasheet-mentioned-are-for-all-ch-of-iso7761

器件型号:ISO7761

大家好、团队成员。

我是否可以确认"数据表中提到的 Icc1和 ICC2"适用于所有 ISO7761通道?  

Icc1和 ICC2不仅是单通道的参数、还包括所有通道。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masaharu-San、


    感谢您使用 E2E 论坛!

    当所有通道在数据表中提到的相应数据速率下切换时、ICC1和 ICC2分别对应于 VCC1和 VCC2消耗的总电流。

    因此、这并不对应于单通道电流。

    此致、
    Manasa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manasa-San。

    感谢您在这里的回复:)

    Masa