This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:最小数据速率

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/781506/iso1050-minimum-data-rate

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件: ISO1042

如果芯片控制器或软件出现故障并试图保持总线显性状态、该芯片将超时。 计时器将超时、Tx 驱动器将释放总线。 但是、数据表8.3.3.1中提到的 TXD_TDO 时间是多久? 我在任何地方都找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    显性超时可在部分6.9开关特性:驱动器中找到(ISO1050数据表的第8页)

    我已粘贴以下相关部分:

    如您所见、ISO1050的最小数据速率为37kbps。  

    如果是用于新设计、我建议您查看 ISO1042。 ISO1042是一款升级器件、具有更高的隔离等级、5Mbps 的 CAN FD 速度、更高的总线故障保护电压、更佳的 EMC 性能和更小的封装选项。 ISO1042具有不同的 DTO、可将最小数据速率设置为9.2kbps。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。  
    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 为什么地球上的所有东西都不在实际描述函数的位中。