请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1042-Q1 主题中讨论的其他器件: ISO1042
您好、先生、
ISO1042-Q1是否符合 SAE J2284标准? 并具有待机模式、如 TJA1052i。
如果可能、我想更换 TJA1052i。 谢谢~
此致、
Driscoll
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
ISO1042-Q1是否符合 SAE J2284标准? 并具有待机模式、如 TJA1052i。
如果可能、我想更换 TJA1052i。 谢谢~
此致、
Driscoll
您好 Driscoll、
是的、ISO1042-Q1可以满足 SAE J2284。
否、ISO1042-Q1没有待机功能。 将 ISO1042置于待机模式所节省的功耗极小、因此消除了该通道以降低复杂性、并允许我们采用8引脚封装(DWV 封装)。
如果我们将待机状态下的 TJA1052i 与 TX 保持高电平的 ISO1042进行比较、您会发现 ISO1042具有更低的功耗。
| 1侧最大电源电流(mA) | 2侧最大电源电流(mA) | 源 | |
| TJA1052i (待机) | 5.6. | 5.6. | (数据表第10页、IDD1、IDD2) |
| ISO1042 (TX 高电平) | 2.1 | 4.1. | (数据表第9页、ICC1、ICC2) |
如果您不希望在 ISO1042上传输、您可以更改软件以便在器件处于待机状态时 TX 线路传输高电平、或者在 MCU 的 TX 和 ISO1042之间添加或门。 或门的另一个输入将被视为待机。
因此、除了这种待机注意事项外、ISO1042还与 TJA1052i 引脚对引脚兼容、具有以下优势:
如果您有任何其他问题或需要我更好地解释我上面写的任何内容、请告诉我。
此致、
Dan