This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:更高隔离率器件

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/781059/iso1212-higher-isolation-rate-part

器件型号:ISO1212
主题中讨论的其他器件: ISO7721

大家好、  

我们是否有一个具有与 ISO1212相似功能但隔离率更高的器件? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    您需要哪种级别的隔离? 系统中是否有您要满足的特定标准?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!
    高于3.7Vrms。
    谢谢!
    乔治
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:
    遗憾的是、我们没有与 ISO121x 类似的器件具有如此高的隔离等级。 根据您的系统、您可能能够使我们的 ISO7721数字隔离器适合您的系统、该隔离等级为5kV -但这基本上是一个不同的部分。
    很抱歉、我没有更好的答案。
    感谢您询问 E2E。
    此致、
    Dan