This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:3.3V 或5V 电源是否会影响性能?

Guru**** 2512525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/781290/iso1410-will-3-3v-or-5v-supply-influence-the-performance

器件型号:ISO1410

大家好、

客户在其设计中使用 ISO1410B、但他们只有3.3V 的板载电压。

这是否会导致通信距离/协议/节点数量或任何其他方面的劣势?

期待您的回复! 谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克

    Vcc2的输出差分电压将在3.3V 与5V 之间降低。 这将影响通信距离(3.3V 情况下的距离比5V 更小)。 此外、3.3V 收发器还应与网络上的任何5V 收发器兼容。

    尊敬的、
    卢卡斯