This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7761:信号输入引脚的绝对额定电压

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/780443/iso7761-absolute-voltage-rating-of-signal-input-pin

器件型号:ISO7761

大家好、团队、

我的客户有疑问、这是否违反了 VCC 电源电压为3.3V、信号输入电压为5V 的绝对额定值?

我认为这是不允许的、因为这种情况下的绝对输入额定值将是3.3V+0.5V、我的理解是否正确?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    是的、当电源电压为3.3V 时、在 ISO7761输入端施加5V 信号会违反绝对最大额定输入电压。

    为客户推荐的条件是输入引脚上的 Vcc 不超过器件数据表表表表6.3中所示的值。


    感谢您发帖到 E2E!

    最棒的
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manuel、

    明白了、非常感谢您的快速响应。

    陈文森
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文森特

    不用客气! 周末愉快!


    Manuel Chavez