This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:将 CANBUS 线路短接

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/780216/iso1050-short-the-canbus-line

器件型号:ISO1050

如果我将 CANH 和 CANL 的两条线路短接、会发生什么情况? CAN 总线是否连续传输隐性位? 非常感谢。  

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您的理解是正确的、当 CANH 和 CANL 短接在一起时、RX 将看到一个连续隐性位(高电平)。 请注意、在这种情况下、如果 TX 被驱动为显性(低电平)、则将有大电流从 VCC2流向 GND2、该电流应高达短路稳态输出电流 IOS (SS)。 由于 ISO1050具有最大700us 的显性超时、来自 VCC2/GND2的大电流应在显性超时后停止、器件应等待 TX 变为隐性状态。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao