This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7241C:更换 ADUM6401

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ISO7241C, ISO7841, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/779927/iso7241c-replace-adum6401

器件型号:ISO7241C
主题中讨论的其他器件:ISOW7841ISO7841ISO7741

尊敬的团队:

我是否知道用于替代 ADUM6401的合适器件?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    ISOW7841是这种情况的合适替代器件。 ISO7241C 可在不集成电源的情况下提供数字隔离、为此、我们目前推荐使用 ISO7741和 ISO7841。


    感谢您发帖到 E2E!
    Manuel Chavez

    PSA:已修改开机自检以包括 ISO7741和 ISO7841