This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010232:用于 EV 监控

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01513, TIDA-010232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1194208/tida-010232-use-in-ev-monitoring

器件型号:TIDA-010232
主题中讨论的其他器件:TIDA-01513

大家好、我之前看过 TIDA-010232参考设计、发现它被建议用作电动汽车充电站的解决 方案、而 TIDA-01513被建议用作电动汽车的监控器件。

但是、尽管它们提供了两种不同的电阻测量方法、但 是否可以使用 TIDA-010232来监测 EV 电池组隔离? 或者、我是否要忽略一些关键的东西?

这是因为我看到一些科学论文提出了与 TIDA-010232中所述方法类似的方法。

如果能提供任何意见,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的联系。 TIDA-010232专为监测电动汽车充电站侧的隔离而设计、但该方法也适用于监测电动汽车电池组。
    TIDA-010232中使用的所有关键器件也可提供汽车级版本。

    此致、

    Andreas