This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:闩锁问题

Guru**** 2929320 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/927144/isow7842-latch-up-issue

器件型号:ISOW7842

尊敬的先生:

关于旧帖子、我是否知道自上次提到您将通过邮件再次发布(如果问题地址)后、问题是否得到了解决。

https://e2e.ti.com/support/isolation/f/1013/t/769224

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    为避免此类问题、向客户提供了必要的建议(ISOW7842数据表的第11节中也提到了这些建议)。

    您是否在使用 ISOW 时看到任何问题或这是否是一个一般性问题?

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    这是一个一般性问题。

    客户希望使用 ISOW7842、但他看到 E2E 上有一些问题讨论、但没有任何答案。

    他们希望再次进行双重检查。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的确认。 ISOW7842是一款隔离式直流/直流转换器、与其他隔离式直流/直流转换器相比、我们预计不会出现任何特定问题。

    我将继续并关闭此帖子、但如果您有任何其他问题、您可以回复或创建新帖子。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao