This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:跟踪电阻(CTI)

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/927583/iso1050-tracking-resistance-cti

器件型号:ISO1050

您好!

在下面的 VDE 认证中:

https://www.ti.com/lit/ml/szzq073q/szzq073q.pdf?ts=1596091719063&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FsearchTerm%253DVDE

在第38页、CTI 为300 m2、

在第49页中、CTI 为400。

300平方米的面积意味着什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    在第38页中、我认为300平方米的"M2"指的是"材料组 II"、但请允许我与我们团队的一位标准专家进行核实、然后就此再次与您联系。

    第38页和第49页中的 CTI 不同之处在于、第49页中的 CTI 符合 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)、而第38页中未提及此标准。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    感谢您发帖到 E2E! 第36 - 45页的"300m2"参考第46页的附录300m2"、了解 CTI 规范。 第46页的附录(复制如下)显示 CTI 为400:



    请告诉我们这是否有用。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    300平方米参见附录编号。 换言之,第38页是指第49页(即附录编号) 300平方米)。

    因此 ISO1050的 CTI 为400V、这意味着材料组 II

    我希望这是清楚的。