This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7841:ISO7841电压压力问题

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7840, ISO7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/923121/iso7841-iso7841-voltage-pressure-problem

器件型号:ISO7841
主题中讨论的其他器件:ISO7840

你(们)好  

目前使用2个 ISO7841和12个 ISO7840。 在一个特定的正常输出期间、2个 ISO7841被损坏、并且一些引脚对地短路、这怀疑可承受电压。 我们的设计参考了以下图片。

如下图所示、在2500V 电压下、其使用寿命可达3年
1.根据上图的使用情况,上述芯片是否符合2400V 隔离电压下的设计(通常用于脉冲输出,并不总是在2400V 下工作),是否存在技术风险;
2. ISO7841的问题全部存在、是否与 ISO7840不同;
该芯片声称耐受电压可以达到8000Vpk、这与实际使用的电压大不相同。 我们应如何查看该器件、或根据上图直接评估隔离电压和寿命;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pei:

    很遗憾听到这个问题。 为了更好地评论该问题、您能帮我提供以下信息吗?

    1. 什么是应用?如何在应用中使用 ISO7841和 ISO7840?
    2. 原理图和/或方框图也有助于我更好地了解隔离器的用法。
    3. 还请说明工作电压要求是什么? 工作电压是持续出现在客户应用中的持续高电压。 例如、电机驱动系统的直流总线电压被视为工作电压。
    4. 如果系统中没有连续的高电压、请告诉我客户为什么需要2400V 工作电压?

    虽然 TDDB 图在应力电压和寿命之间提供了良好的关系、但请注意、该数据不会按原样使用、也不会考虑必要的裕度。 考虑到这种裕度、采用 DW 封装的 ISO78xx 支持1500Vrms 的工作电压、如数据表中所述、因此我们官方不支持2400V。

    鉴于上述情况、如果我能够了解客户应用中预期的高电压应力的性质、那么我将评论该器件是否应支持客户要求、 尽管我们仍然无法正式保证数据表之外的任何内容、但如果器件能够满足客户的 HV 要求、我们可以提供意见/指导。 请告诉我,谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao

    感谢您的回答、您可以参考以下答案:

    应用:具有2200V (直流)输出能力的浮动电源设计、ISO7840和7841用于将一些常见的接地控制信号传输到浮动端;当我们的设备输出2200V 电压(直流)时、ISO7841和7840上的电压将达到2200V;

    2.原理图如下所示:

     

    3. 当设备输出2100V 电压时,ISO7841和7840两端的电压将达到2100V;正常状态是两端的电压为0V

    4. 设备将不会有连续高电压,但最大脉冲输出为2200V,例如2200V 输出100ms /秒,考虑一定的裕度,因此我们选择2400V 作为实验冲击。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pei:

    对延迟答复表示歉意、并感谢您分享所要求的信息。 这有助于我更好地了解应用。

    我知道、该应用是高压隔离式电源、其中隔离器位于隔离式电源的两侧之间。 您还提到、2200V 的 HV 将持续100ms /秒、这相当于占空比为10%的交流电。 由于隔离器定期观察到这种10%占空比的高压、因此这被视为连续电压。

    换言之、非连续电压通常指瞬变、通常持续几 ns 或 µs μ s、不会周期性地重复。 所有其他东西都将被视为连续电压。

    因此、您的应用似乎超出了器件规格。 我建议考虑采用 DWW 封装的 ISO7840 / ISO7841、该封装支持2kVrms / 2.8kV 直流工作电压。 这为您的应用提供了足够的裕度、可被视为安全。

    客户发现的问题可能与超过 HV 额定值有关、也可能与此无关。 因此,我需要更多的信息,才能更好地处理这一问题。

    1. 我需要一个更大的原理图来显示整个应用。
    2. 我还需要您描述与故障相关的确切信息。
      1. 器件的哪些引脚短接至 GND?
      2. 客户何时看到设备出现故障? 它是在加电后还是在运行多小时后立即运行? 还是在任何其他 EMC 测试期间发生这种情况?
      3. 要更快地调试问题、必须知道故障发生的时刻。
      4. 有多少个器件测试以及观察到多少个故障?

    请帮我处理所请求的信息、以便更快地调试问题。 如果您无法在 E2E 上共享原理图、则可以向我发送电子邮件。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pei:

    请按照我之前的帖子中的要求共享与问题相关的信息、以便能够进一步调试。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pei:

    希望客户已经确定了器件故障的原因。 我将继续并关闭此帖子、如果问题未解决、请回复此帖子。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao