This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760:直流/直流开关噪声干扰问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/926455/iso7760-dc-dc-swiching-noise-interference-concerns

器件型号:ISO7760

您好!

客户正在设计 ISO7760 PCB、如下图所示:

大红框是顶层的隔离式 DCDC REM6E-1711074、随附了 REM6E-1711074数据表。 但底层的红色小框是 ISO7760。

此 PCB 板为2层、没有铜 GND。

客户想知道我们的 ISO7760是否会受到隔离式直流/直流转换器的干扰。

你有什么建议吗?

e2e.ti.com/.../REM6E_2D00_1711074_0990E962_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    感谢您的参与。

    由于直流/直流工作频率约为120kHz、我认为在正常工作条件下不应成为问题。 客户是否打算在直流/直流上运行任何特定的 EMC 测试? 如果是、我们建议客户充分采取措施、排除任何与 EMC 相关的问题。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao