This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042-Q1:布局

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/925457/iso1042-q1-layout

器件型号:ISO1042-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO1042SN6501

您好!  

我设计了使用 ISO6501、ISO1042和脉冲变压器的隔离式 CAN。  

为了节省空间并改善布线、我在 PCB 的一侧放置了变压器、在 PCB 的另一侧放置了 ISO1042。  

在工作台上测试了完整的解决方案。 但尚未向客户发布。  

变压器和 IC 背对背安装.. 这是一种好方法吗?  

由于 CAN IC 上的变压器开关频率恰好位于其顶部、我们是否预见未来会出现任何功能性能问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢您发帖到 E2E! 在 ISO1042 PCB 的另一侧安装隔离变压器和 SN6501不会产生任何问题。 由于 CAN 信号是差分信号、因此它们能够通过设计来抑制噪声。 您能否分享所执行的基准测试的示波器图像?

    请确认 PCB 的所有层上的隔离栅都是一致的、如果您愿意、我们可以通过个人消息查看原理图/ PCB 布局、或者我可以通过与您的 myTI 帐户关联的电子邮件地址与您联系。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    我们在隔离团队中继续讨论了该主题、虽然 ISO1042的射频抗扰度很强、但此处的最坏情况可能会由于开关变压器的电磁场而导致位错误。

    我们不会遇到任何问题、我们建议在系统中对其进行全面测试、并将设计采用最终产品形式。

    如果您有其他问题、请告知我们。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的详细信息。

    由于新冠疫情锁定、我无法验证 CAN 通信部分的完整功能。  

    如果我有任何疑问、我会再与您讨论