This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:CANH&CANL 保护电路和组件建议

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/925500/iso1050-canh-canl-protection-circuit-and-component-recommendation

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件: ISO1042

您好!

您能否推荐用于 保护电路的 ISO1050 TVS 元件并 解释此电路的设计注意事项?

谢谢!

Paul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您发帖到 E2E! 对于 CAN 总线保护、我们建议使用 Comchip 的 CPDT-12作为 ISO1050系统使用的示例二极管。

    本应用报告(SLLA419) 详细介绍了如何为隔离式 CAN 系统选择 CAN 总线保护组件。 我们还建议使用 ISO1042而非 ISO1050、因为它是一款更新的、功能更强大的隔离式 CAN 收发器、如应用报告中所述。

    如果您有其他问题、请告知我们。


    尊敬的、
    Manuel Chavez