This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:SDA 信号问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/919765/iso1541-sda-signal-issue

器件型号:ISO1541
主题中讨论的其他器件:OMAPL138

尊敬的同事:

客户的 I2C 信号链是 OMAPL138 --> TCA4431A --> ISO1541 --> EEPROM,无法建立通信。

SDA 信号很奇怪。

请给我们一些建议吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    请帮我提供 ISO1541与两侧器件之间连接的原理图- TCA4431A 和 EEPROM。 我需要知道哪一侧连接到哪个器件、EEPROM 的器件型号或其 VIH、VIL 和 VOL 电平、并查看原理图。 这是为了确保所有三个器件彼此兼容、并且不会引起任何通信问题。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    请分享 Koteshwar 要求的上述信息。 我们的分析需要使用该系统的原理图来显示 ISO1541的两侧以及 EEPROM 的器件型号或数据表。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    如果可能、还请在同一屏幕上与 ISO1541 (SDA 和 SDA 波形)两侧的 SDA 波形共享示波器捕获。


    周末愉快!
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manuel,

    很抱歉耽误你的回复、我是催促客户提供相关信息。

    非常感谢!

    罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    不用担心! 请在您收到回复后告知我们、我们将在2-3天内跟进。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    您是否有要向我们的客户分享的最新消息?


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    由于不活动、此主题将关闭。 从客户那里获得相关信息后、请随时回复此主题或使用此窗口右上角的红色和黄色按钮创建新主题。


    谢谢、
    Manuel Chavez