This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:EN 引脚上的上拉电阻值是多少?#39?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/924809/iso7740-what-s-the-pull-up-resistor-value-on-en-pin

器件型号:ISO7740

您好!

我看到 EN 引脚悬空可以启用输出、因此应该有内部上拉电阻器将 EN 引脚连接到 VCC。 有什么价值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    如数据表 I/O 原理图中所示(也复制在下面)、上拉电阻器值为2MΩ Ω。 如果您在嘈杂的环境中使用该器件、我们建议您使用连接到 EN 引脚的外部强上拉电阻器(4.7kΩ Ω)与弱内部上拉电阻器相对应。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao