Other Parts Discussed in Thread: ISO7841
您好!
IC ISO7841DWR 的电源上有一个 ESD 二极管。 我需要确认该 IC 可以处理的钳位电压。 根据数据表、允许的最大电压为6V。 但是、如果由于 ESD 而出现纳秒峰值、情况会怎样。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Neha、
感谢您澄清自己的要求。 通常为大多数集成电路定义了 ESD 要求的 HBM 和 CDM 模型、以保护它们免受 ESD 环境受控的 PCB 组装和测试设施中发生的 ESD 事件的影响。
我无法访问 IEC 60601-2-4标准、但我认为这是医疗设备的标准。 本标准中定义的 ESD 要求必须是系统级 ESD 要求、这些要求需要根据 IEC 61000-4-2在医疗设备的外部端子和/或外壳上进行测试。 ISO7841只是一款具有 CMOS 逻辑输入/输出的数字隔离器、因此在医疗设备外部进行任何系统级 ESD 测试时、通常不会直接接触到该器件端子。 因此、数字隔离器通常没有针对系统级 ESD 的任何特定保护。
因此、使用二极管(我认为您是指 TVS 二极管)可能仍然无法保护器件免受此类系统级 ESD 的影响、因为 TVS 二极管本身的钳位电压会有相当大的变化、超过器件绝对最大额定值。
我希望这能回答您的问题。 如果您仍然认为您的问题没有得到解答、请务必详细说明您的应用、ISO7841恰好位于您的应用中、以及 ISO7841端子需要何种保护/级别。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
您好 Neha、
器件电源引脚的最大建议电压为5.5V、而该引脚的绝对最大额定值为6V。 请注意、绝对最大额定值不是连续工作电压额定值、请参阅数据表中的以下注释。
在瞬态电压性能方面、该器件旨在支持 HBM 和 CDM 等瞬态、预期持续时间约为100ns。 该器件未针对任何其他任意瞬态进行表征、因此我很难确认器件是否支持此类电压。
请告诉我是否有任何特定的峰值电压脉冲以及您需要器件支持的持续时间、还请告诉我 器件电源引脚在其整个生命周期内预计会发生多少此类事件、 我可能可以评论一下器件是否能够支持它。
此致、
Koteshwar Rao